Adaptadores para Base

Adapters change the base dimension of new rooftop equipment to fit that of an existing roof curb. Typically, these are used in situations where the equipment on a roof is being replaced or upgraded.

OVERVIEW

ADAPTADOR

Los adaptadores para bases de techo adaptan las dimensiones de la base del ventilador estándar a un tamaño de base de techo no estándar o no existente. Estos adaptadores son de aluminio o acero galvanizado.

Purchase Options: