Perfil del Proyecto: Fábrica de Toyota Motor Manufacturing de Baja California, Inc
![Toyota-Moto-Manufacturing-de-Baja-California_Project-Profile Toyota-Moto-Manufacturing-de-Baja-California_Project-Profile](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/toyota-moto-manufacturing-de-baja-california_project-profile.jpg?sfvrsn=8fb7a764_7)
El Reto
• Asegurar la comodidad de los trabajadores suministrando un 100% de aire exterior y extraer el aire ya utilizado.
• Extraer aire excesivamente caliente de una nueva sala de máquinas que contiene compresores de aire y secadoras de aire industriales.
• Diseñar un sistema de ventilación seguro y resistente a explosiones para una sala de almacenamiento de pintura.
• Proporcionar un sistema completo de suministro y extracción para cocina en el comedor para dar cabida a más de 600 empleados.
Toyota Motor Manufacturing de Baja California (TMMBC), México, es la primera planta de fabricación de Toyota en México. En 2006, la planta comenzó una renovación importante, que incluye la adición de 81,429 pies cuadrados (7,565 m2) de espacio de fabricación para acomodar un aumento en la capacidad de producción. El área de producción requería ventilar el espacio suministrando con el 100% de aire exterior. Debido a los químicos y materiales peligrosos en la sala de almacenamiento de pintura, se requirieron equipos de extracción confiables con motores a prueba de explosiones y ruedas del ventilador resistentes a las chispas.
La capacidad de producción adicional permitió a la empresa contratar a 300 nuevos empleados, lo que requirió un proyecto de renovación para un área de cocina más grande y un comedor con sistemas completos de ventilación y supresión de incendios.
También se agregó a la planta una segunda sala de máquinas con varias secadoras de aire y compresoras industriales y se requirió la extracción del aire caliente producido por las máquinas.
La Solución de Greenheck
• Dos campanas de cocina Greenheck, modelo GHCW
• Dos ventiladores axiales, modelo TBI-FS
• Cinco ventiladores centrífugos de utilidad, modelos SWB / SFB
• Un extractor de techo, modelo SP
• Cinco ventiladores de techo con cubierta, modelos RBE
• Una manejadora de aire, modelo IGX
Un total de 16 unidades para el control y movimiento del aire de Greenheck fueron cuidadosamente dimensionadas y seleccionadas para mantener el entorno operativo más favorable para la nueva instalación de la planta Toyota. Los ventiladores de techo con cubierta de Greenheck, modelo RBE-3L42, se instalaron para suministrar más de 163,000 cfm de aire exterior fresco para una ventilación óptima en el área de producción. Debido a que estos ventiladores se diseñaron con bases especiales para techo, el contratista solo necesitaba reforzar la superficie de la azotea. Además, el fácil acceso a los componentes del ventilador reducirá los costos futuros de mantenimiento y servicio. Los ventiladores axiales, modelo TBI-FS, se usaron para extraer el aire caliente generado por las compresoras de aire y las secadoras en la sala de máquinas. Se instaló un ventilador centrífugo para uso general con una rueda de ventilador resistente a las chispas y un motor a prueba de explosiones para extraer de forma segura los humos y gases de la sala de almacenamiento de pintura.
En el área de la cocina donde se realizó la expansión, se instalaron una manejadora de aire para temperar el aire, modelo IGX, dos campanas para cocina de Greenheck, modelo GHCW, con plenums de suministro frontal, un sistema de supresión de químicos húmedos contra incendios ANSUL R-102 y un ventilador centrífugo de utilidad para brindar una mayor comodidad para cocineros y comensales. También se instalaron ventiladores centrífugos y un extractor de techo para proporcionar ventilación en el baño.
Todos los equipos de ventilación de Greenheck utilizados en este proyecto tienen licencia para llevar el sello AMCA para el rendimiento del sonido y del aire. El sistema de ventilación de la cocina tiene la certificación UL-762 y también cumple con las normas de NFPA-96.
Los Resultados
![Toyota-Moto-Manufacturing-de-Baja-California-rooftop Toyota-Moto-Manufacturing-de-Baja-California-rooftop](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/toyota-moto-manufacturing-de-baja-california-rooftop.jpg?sfvrsn=54c3c3e4_7)
![Toyota-Moto-Manufacturing-de-Baja-California-hooded-propeller Toyota-Moto-Manufacturing-de-Baja-California-hooded-propeller](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/toyota-moto-manufacturing-de-baja-california-hooded-propeller.jpg?sfvrsn=e8fd2f34_5)