![eCaps_Icon eCaps_Icon](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10001/Dampers_Industrial_Pressure-Relief.png)
Compuertas de Liberación de Presión
Compuertas con presión ajustable de apertura.
Es una compuerta de relevación de presión que ajusta la apertura de las aspas, lo que es capaz de mantener una presión relativamente constante en diversas corrientes de aire y se cierra en una disminución de la presión diferencial. Esta compuerta puede utilizarse como dispositivo de seguridad o un dispositivo de control. Por ejemplo, instalar esta compuerta en una sección de ducto liberará la sobrepresión inesperada o la presión negativa de la corriente de aire cuando la compuerta se cierre rápidamente en caso de incendio.