Perfil del Proyecto: Aeropuerto Central de Wisconsin (CWA)
![Central-Wisconsin-Airport_Project-Profile Central-Wisconsin-Airport_Project-Profile](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/cwa_main.jpg?sfvrsn=4fb82f47_16)
El reto
- Mejorar la ventilación en el vestíbulo para aumentar el confort térmico.
- Incorporar un aspecto distintivo que acentúe el proyecto de remodelación.
- Eliminar los olores de la cocina.
- Ampliar las capacidades de cocinas comerciales en el vestíbulo.
El Aeropuerto Central de Wisconsin (CWA) en Mosinee, Wisconsin, es un aeropuerto regional que ofrece a los viajeros acceso a destinos en todo el mundo. La seguridad, la comodidad y la conveniencia son las razones por las que más de 280,000 personas utilizan el aeropuerto anualmente. A medida que más viajeros utilizan el aeropuerto, crece la necesidad de proporcionar su comodidad, lo que lleva al aeropuerto a responsabilizarse de las crecientes quejas sobre los olores de la cocina y el confort térmico en el vestíbulo.
El restaurante, Blind Rooster Café + Market, ubicado en la terminal del CWA, sirve una variedad de alimentos a los viajeros y a las personas de los alrededores. El restaurante atrae a muchas personas, pero no siempre es conveniente para los viajeros en una era posterior al suceso de septiembre de 2001.
El aeropuerto agregó una pequeña cocina en el vestíbulo operado por el restaurante. Es bastante exitoso y está creciendo. Sin embargo, el aumento del tamaño de la cocina para adaptarse a las mejores ofertas del menú también generó más críticas sobre los olores de la cocina que los viajeros presenciaban, convirtiéndose en su queja más frecuente.
El confort térmico en el vestíbulo también era motivo de preocupación. El vestíbulo es un espacio abierto muy grande con techos altos y un uso significativo de paredes de vidrio. Sin embargo, el gran espacio es susceptible a temperaturas desiguales que afectan el confort térmico. La circulación adecuada también fue un desafío, lo que se sumó a la incomodidad para los viajeros que esperaban para abordar los vuelos.
La Solución de Greenheck
- (2) Ventiladores de alto volumen y baja velocidad (HVLS), modelo DC-5
- (3) Ventiladores de extracción, modelos G y CUE
- (1) Campana para muro, modelo GHEW
- (1) Campana para calor y condensación, modelo GD1
- (1) Sistema de supresión contra incendios Ansul® R-102
- (1) Sistema de gestión de aire Vari-Flow
- (2) Compuertas VCD-23
El aeropuerto CWA actualizó el sistema de aire acondicionado de 20 años en el área de la explanada, pero las temperaturas desiguales aún causaron incomodidad térmica. El ventilador DC-5 HVLS de Greenheck solucionó este problema. Los dos ventiladores DC-5 con aspas aerodinámicas de dos metros y medio redujeron la estratificación del aire, proporcionando comodidad térmica al mover suavemente el aire en el espacio con un máximo de 29,000 cfm. El DC-5 tiene licencia para llevar el sello AMCA por su rendimiento de circulación y pesa menos de 100 libras, lo que permite una fácil instalación. La estética fue otra consideración importante. Con opciones de acabado para cada parte del ventilador (aspas aerodinámicas, soporte descendente, placa central del ventilador y un soporte de instalación universal en el techo), los ventiladores DC-5 complementaron el interior de la remodelación del aeropuerto.
El aeropuerto CWA agregó electrodomésticos en la cocina para acomodar un menú ampliado en el área de concesión del vestíbulo. Los nuevos electrodomésticos requerían mayor ventilación y un sistema de extinción contra incendios. Greenheck utilizó varios productos para lograr la correcta ventilación y protección contra incendios. La campana extractora modelo GHEW con el sistema de gestión de aire Vari-Flow y el sistema de supresión contra incendios Ansul R-102, cubrieron los electrodomésticos productores de grasa. Reduciendo los costos de energía. En caso de incendio, el AnsulR-102 con ocho aspersores de supresión protegen al equipo de cocina deseado, haciéndolo de manera rentable. Dos de los extractores modelo CUE fueron instalados en la azotea para extraer el aire contaminado con grasa, eliminando la grasa y los olores de la cocina de la explanada. La campana extractora tipo II (GD1) eliminó la condensación moderada del equipo de lavaplatos junto con el ventilador modelo G instalado en el techo, descargando la carga de aire contaminado al exterior del edificio.
Los Resultados
![Central-Wisconsin-Airport_HVLS Central-Wisconsin-Airport_HVLS](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/cwa_hvls.jpg?sfvrsn=ed614057_8)
![Central-Wisconsin-Airport_Kitchen-Hood Central-Wisconsin-Airport_Kitchen-Hood](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/cwa_kitchen.jpg?sfvrsn=262899e0_8)