Perfil del Proyecto: Centro Médico Kaiser Permanente Orange County Irvine

El Reto
• Hacer una declaración arquitectónica para este prominente edificio de servicios a la entrada de un moderno centro médico.
• Crear una enorme pantalla de louvers para bloquear la vista de los equipos y permitir el flujo de aire requerido.
• Proporcionar acceso seguro pero fácil a los controles mecánicos para el personal de mantenimiento autorizado.
La construcción de una nueva Central de Servicios de 28,000 pies cuadrados y tres pisos con una torre de enfriamiento de 2,400 toneladas se completó en diciembre de 2007 en el campus de Kaiser Permanente Orange County Irvine Medical Center en Irvine, California. La Central de Servicios proporciona calefacción, enfriamiento y energía a muchos otros edificios nuevos y contemporáneos, incluido el hospital, un centro de diagnóstico y tratamiento y un edificio de oficinas médicas. La central de Servicios es muy visible desde la súper carretera I-405 de San Diego en Irvine, California y es el primer edificio que se presenta al acercarse a este nuevo complejo médico de $ 350 millones de dólares que recibió sus primeros pacientes en el primavera de 2008. Los arquitectos querían crear una línea de visión exterior limpia y continua que bloqueara la vista de los equipos internos pero permitiera que el flujo de aire deseado entre o salga a la planta de servicios públicos.
La Solución de Greenheck
• (1) Pantalla de louvers de Greenheck con aspas invertidas de 6 pulgadas (Modelo ESJ-602)
• (15) Louvers con aspas de 4 pulgadas de Greenheck (modelo ESJ-401)
Quince louvers más pequeños de 4 pulgadas fueron diseñados y fabricados para la base del edificio y permitir el flujo de aire en las salas mecánicas. Algunos de estos louvers incluyen bisagras y cerraduras para permitir el acceso fácil y seguro al equipo mecánico.
Los Resultados