Perfil del Proyecto: Condominios Kalele Kai Condominium
![Kalele-Kai-Condominium_Project-Profile Kalele-Kai-Condominium_Project-Profile](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/kalele-kai-condominium_project-profile.jpg?sfvrsn=50cf88a_7)
El Reto
• Reducir los costos de energía mejorando el sistema de ventilación en la azotea.
• Cumplir con los requisitos mínimos de recuperación de la inversión y ahorro de energía descritos por la compañía eléctrica local para calificar y obtener reembolsos.
• Proporcionar un sistema fácil de instalar para que el personal de mantenimiento pueda proporcionar toda la mano de obra.
En junio de 2008, Alex Dean, un consultor de energía para la junta directiva del Condominio Kalele Kai en Honolulu, se dirigió a Norman S. Wright Mechanical con la esperanza de actualizar sus actuales ventiladores de la azotea a modelos energéticamente más eficientes. Debido a la antigüedad de los extractores centrífugos para techo, estos no podían ajustarse y consumían mucha energía. Dean esperaba encontrar una solución más eficiente en términos de energía que ayudaría a los condominios a calificar para los reembolsos ofrecidos por la compañía eléctrica local. En agosto de 2008, Greenheck proporcionó tres ventiladores de prueba Modelo G con motores Vari-Green® y envió un equipo para instalar los ventiladores y comparar el rendimiento de energía y aire. El resto de los ventiladores del condominio de seis pisos se instalaron a principios de 2009.
La Solución de Greenheck
• (41) Extractores centrífugos para techo (modelos G-101-VG y G-121-VG con motores Vari-Green de ¼ hp y modelos G-131-VG con motores Vari-Green de ½ hp)
El principal desafío de este proyecto fue proporcionar ventiladores que pudieran cumplir con los estrictos requisitos de ahorro de energía de la compañía eléctrica local para el programa de reembolso Demand Side Energy. Los extractores centrífugos para techo de Greenheck (modelo G con motores Vari-Green) proporcionaron los ahorros de energía necesarios. El motor Vari-Green de bajo mantenimiento y de transmisión directa, disponible solo para ventiladores Greenheck, puede operar con una reducción de velocidad del 80% en comparación con un ahorro del 30% para motores PSC estándar de la industria.
Su controlador de velocidad incorporado permite que los ventiladores instalados se ajusten rápida y fácilmente a los requisitos de flujo de aire específicos, reduciendo los costos de enfriamiento. La eficiencia energética del motor Vari-Green varía entre un 20-60% más que su equivalente PSC, lo que proporciona ahorros adicionales en el consumo de energía. Cada ventilador también viene con un adaptador especialmente diseñado para adaptarse a la base de la construcción existente para que el equipo de mantenimiento del condominio pueda instalar fácilmente los nuevos ventiladores.
Los Resultados
Los 41 ventiladores han sido reemplazados en el Edificio 3 de las instalaciones del condominio Kalele Kai. Todos los ventiladores fueron enviados a tiempo e instalados fácilmente por el equipo de mantenimiento de las instalaciones de condominio.
El consultor de la junta de condominios, Alex Dean, presidente de The Alexander Group, Inc., realizó un estudio de energía en el edificio y determinó que los nuevos ventiladores de Greenheck con motores Vari-Green han reducido el consumo de energía de los ventiladores de 129,000 KWH a 39,000 KWH por año. A la tasa de energía de Hawaii de $ 0.19 por KWH, esto resulta en un ahorro de $ 17,100 dólares por año. (El monitoreo posterior por parte de la compañía eléctrica local lo ha confirmado).
Además de los ahorros de energía que se obtienen anualmente, el rango de extracción en cada condominio se han ajustado a los niveles adecuados, lo que reduce la cantidad de aire acondicionado que se extrae. Los ventiladores de Greenheck con motores Vari-Green brindaron un gran ahorro energético, al reducir el aire acondicionado y como beneficio adicional, operan menos y el sonido se disminuyó, aumentando la vida útil de los motores. “La junta directiva está extremadamente complacida", dice Dean. Les encanto lo fácil que es instalar y mantener los ventiladores y planean actualizar los sistemas de ventilación en otros dos edificios en el futuro cercano”.
![Kalele-Kai-Condominium-entrance Kalele-Kai-Condominium-entrance](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/kalele-kai-condominium-entrance.jpg?sfvrsn=d4da4967_5)
![Kalele-Kai-Condominium-rooftop Kalele-Kai-Condominium-rooftop](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/kalele-kai-condominium-rooftop.jpg?sfvrsn=9ee2640c_9)