Perfil del Proyecto: Edificio Grand Canyon University College of Arts and Science Building
![Grand-Canyon-University_Project-Profile Grand-Canyon-University_Project-Profile](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/grand-canyon-university_project-profile.jpg?sfvrsn=b433fc05_7)
El Reto
• Expulsar con seguridad los humos de extracción de los laboratorios por encima de los dormitorios de los alrededores
• Invertir en un sistema de extracción para laboratorio de energía eficiente para reducir los costos de energía lo suficiente como para pagar todo el costo del sistema en dos o tres años.
La construcción de un nuevo edificio de cuatro pisos del Colegio de Artes y Ciencias con laboratorios de ciencia y enfermería de vanguardia comenzó en noviembre de 2011 en el campus de la Universidad Grand Canyon en el centro de Phoenix, Arizona.
El proyecto se completó a tiempo para las clases de otoño de 2012. Grand Canyon University fue fundada en 1949 como una universidad cristiana de primer nivel, y ahora sirve a más de 6,000 estudiantes. El cuarto piso del nuevo edificio incluye seis laboratorios de ciencias con campanas de extracción de humos y dos laboratorios de simulación y habilidades sin campanas de extracción de humos.
El edificio está ubicado en una zona no industrial con dormitorios cercanos y otras viviendas. Era esencial extraer y dispersar los humos por encima del edificio para evitar que el aire extraído entrara nuevamente a los edificios.
La Solución de Greenheck
• Tres sistemas de extracción para laboratorio Vektor®-HS
Debido a los diferentes tamaños de aulas y actividades de laboratorio a lo largo del día en el nuevo edificio de la Facultad de Artes y Ciencias, los funcionarios de la Universidad de Grand Canyon querían un sistema de extracción de laboratorio que fuera eficaz para eliminar humos del laboratorio y operación rentable. La solución fue el sistema de escape de laboratorio Vektor®-HS de Greenheck, diseñado específicamente para la ventilación de laboratorio basada en la demanda. Se instalaron tres sistemas Vektor-HS para responder a las diferentes demandas de los laboratorios del cuarto piso. El Vektor-HS, con la tecnología de extracción de volumen variable Sure-Aire ™ (SAVVE) de Greenheck, utiliza una chimenea única de descarga de área variable y monitoreo de flujo de aire no invasivo. El sistema mantiene la velocidad requerida de la chimenea de descarga ANSI Z9.5 (3.000 fpm) durante los periodos no pico al reducir automáticamente la velocidad del ventilador durante los períodos de uso reducido y al mismo tiempo disminuir el área de la chimenea de descarga. Y, el uso de energía se reduce para un funcionamiento más silencioso y económico.
Los sistemas Vektor-HS de Greenheck generalmente pueden reducir los costos de energía hasta en un 60% al reemplazar los sistemas de extracción de laboratorio existentes. Todos los controles en el nuevo Vektor-HS están pre-instalados en la fábrica, lo que hace que la instalación sea rápida y fácil. Los sistemas de extracción para laboratorio de la serie Vektor de Greenheck están diseñados para eliminar humos peligrosos o nocivos de un laboratorio, diluir los humos lo más posible y expulsarlos del edificio de laboratorio para que los humos no contaminen el área del techo ni vuelvan a entrar al edificio o a las manejadoras de aire.
Los Resultados
La puesta en marcha de los sistemas funcionó muy bien y los propietarios de los edificios estaban satisfechos con el funcionamiento silencioso del Vektor-HS y su capacidad para responder a las diferentes cargas de extracción de laboratorio. Los análisis de recuperación de las posibles reducciones de los costos de energía para las tres unidades Vektor-HS revelaron que las unidades se reembolsarán en dos años o menos debido a su capacidad para reducir la velocidad del ventilador y al mismo tiempo proporcionar la velocidad de descarga requerida. "Basado en el rendimiento y la confiabilidad del pasado y junto con la capacidad de mantener una velocidad de descarga constante a la vez que se reduce el consumo de energía, el Vektor-HS se convirtió en la opción de diseño más clara", dijeron los consultores de ingeniería de MSA.
A los propietarios de edificios también les gustó cómo las compactas y discretas unidades de techo Vektor no distrajeron la apariencia general del nuevo edificio.
![Grand-Canyon-University-Lab Grand-Canyon-University-Lab](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/grand-canyon-university-lab.jpg?sfvrsn=eaf7d8f3_5)
![Grand-Canyon-University-Vektor Grand-Canyon-University-Vektor](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/grand-canyon-university-vektor.jpg?sfvrsn=161c6292_9)
![Grand-Canyon-University-Controls Grand-Canyon-University-Controls](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/grand-canyon-university-controls.jpg?sfvrsn=f13bd180_5)