Perfil del Proyecto: Hospital Aspirus Wausau Hospital Medical Surgical ICU Remodeling
![Aspirus-Wausau-Hospital_Project-Profile Aspirus-Wausau-Hospital_Project-Profile](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/aspirus-wausau-hospital_project-profile.jpg?sfvrsn=b963211f_5)
El Reto
- Reducir los costos operacionales instalando nuevos extractores de energía de bajo consumo y compuertas bajo en fugas en una nueva Unidad de Cuidados Intensivos de 16 habitaciones.
- Ayuda a controlar las presiones positivas y negativas según se requiera en las habitaciones de los pacientes y en toda la Unidad para garantizar que el aire contaminado y los patógenos se extraigan adecuadamente.
- Compensar la reducción de ventilación y las capacidades de estadificación para cumplir con la demanda del censo de pacientes sin cambios significativos de temperatura.
- Minimizar los niveles de sonido para la comodidad del paciente.
La construcción de una nueva Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos (MSICU) de 14,000 pies cuadrados y 16 habitaciones dentro de la estructura existente de Aspirus Wausau Hospital en Wausau, Wisconsin comenzó en febrero de 2017. El proyecto se completó en julio de 2017. Para ayudar al cuidado del paciente, los administradores del hospital requerían que las nuevas unidades de UCI tuvieran acceso a la luz del día a pesar de que la MSICU estaría ubicada en un área del hospital donde no había ventanas. Cada una de las 16 habitaciones de MSICU incluye un baño privado y acceso a una habitación serena con tragaluces para que los pacientes puedan tener contacto a la luz del día y los miembros de la familia tengan un área cómoda para reunirse.
La Solución de Greenheck
- (21) Extractores (Modelos G, GB, CUE, y CUBE)
- (8) Controles de Transmisión Vari-Green® (VGD-100)
- (51) Compuertas de control, fuego y fuego/incendio (Modelos VCDR, VCD, DFD y FSD)
en cada habitación de la UCI - libre de aire contaminado y patógenos: se instalaron 21 ventiladores de extracción. Modelos CUBE, CUE, G y GB d construcción de aluminio, turbinas centrifugas inclinadas hacia atrás sin sobre carga para brindar una operación eficiente y un mínimo de sonido. Todos los modelos están autorizados para llevar el sello de AMCA por el sonido y el rendimiento del aire. Nueve de los extractores de transmisión directa incluyen energía eficiente, Motores EC Vari-Green de bajo mantenimiento que ofrecen entre un 20% hasta un 70% de ahorro de energía en comparación con un motor tradicional de condensador dividido (PSC). Ocho de los extractores incluyen transmisiones Vari-Green (Modelo VGD-100). Estas transmisiones de frecuencia variable instaladas en fábrica, pre-cableadas y pre-programadas reducen el tiempo de instalación y ayudan a controlar la velocidad del ventilador. Los extractores con transmisiones Vari-Green fueron necesarios para varias habitaciones con aislamiento donde las presiones de aire tiene que ser monitoreadas y revisadas cuidadosamente. Las unidades Vari-Green también pueden reducir los costos de energía significativamente al disminuir las velocidades de los ventiladores en habitaciones desocupadas cuando la demanda de ventilación es reducida. Las unidades también pueden controlar los actuadores de las compuertas para ayudar a mantener adecuadamente la presión y temperatura de la habitación y controlar la fusión de aire libre cuando sea necesario. Cuarenta y nueve compuertas de control de volumen (Modelos VCDR y VCD) fueron instaladas para ayudar con la presión controlar un cierre hermético de la caja de control del sistema de volumen variable. Las compuertas de control de Greenheck reducen el consumo de energía al maximizar el área libre para una menor caída de presión y minimizando las fugas de aire. Las compuertas de Greenheck contra fuego y fuego/humo (modelos DFD y FSD)
fueron necesarias para cumplir con requisitos de seguridad.
Los Resultados
El ingeniero mecánico Jason Allen de Henneman Engineering, se mostró complacido con la suavidad con que funcionan las transmisiones y motores Vari-Green. "Son muy silenciosos, lo cual es importante en el entorno de la UCI hospitalaria", dijo. "Y me gusta la capacidad de control y la eficiencia energética". Rene Gorski, gerente de proyectos de instalaciones, afirmó que, aunque es demasiado pronto para medir reducciones precisas en los costos de energía, espera que el uso de motores Vari-Green produzcan ahorros energéticos significativos y requieran menos mantenimiento en el futuro.
![Aspirus-Wausau-Hospital_Roof-Deck Aspirus-Wausau-Hospital_Roof-Deck](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/aspirus-wausau-hospital_roof-deck.png?sfvrsn=b5507690_4)