Perfil del Proyecto: Hotel The Lodge at Cedar Creek
![The-Lodge-at-Cedar-Creek_Project-Profile The-Lodge-at-Cedar-Creek_Project-Profile](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/the-lodge-at-cedar-creek_project-profile.jpg?sfvrsn=de5e0f9d_13)
El Reto
• Proporcionar ventilación eficiente y silenciosa en loso baños de 140 suites y una amplia gama de equipos de ventilación.
• Adaptar restricciones inusuales de diseño interior.
• Crear unidades de ventilación en la azotea que apoyen el diseño exterior arquitectónico del hotel.
Después de comenzar a construir a principios de 2003, el masivo hotel Lodge en Cedar Creek, Rothschild, Wisconsin, abrió sus puertas en junio de 2004 como un lujoso hotel de suites con una auténtica decoración tipo cabaña y un parque acuático interior adyacente de 50,000 pies cuadrados.
Este fue un proyecto de vía rápida que requiere plazos de entrega ajustados y adaptaciones personalizadas únicas para una amplia variedad de equipos de control y movimiento de aire.
Para garantizar el éxito financiero en el futuro, el propietario Bill Creske insistió en que los arquitectos, ingenieros mecánicos y contratistas que contrató para trabajar en este proyecto maximicen la comodidad del huésped y la eficiencia energética. También quería un interior único y un diseño tipo “Bosque del Norte” para distinguir las instalaciones como un destino turístico muy deseable.
La Solución de Greenheck
• 150 ventiladores estándar de Greenheck para techo, modelo SP y 40 ventiladores de techo hechos a la medida para que quepan en espacios más reducidos.
• 8 ventiladores de suministro, modelo WHR, instalados en la azotea, con louvers pintados para unificar la apariencia con el techo.
Para acomodar líneas de techo y ángulos únicos en el interior del hotel, el contratista solicitó que 40 de los 190 ventiladores de Greenheck se modificaran en la fábrica para que pudieran ser instalados en espacios más de lo normal. Se instalaron ocho unidades de ventilación de suministro en la azotea, modelo WHR, con un louver con diseño especializado para unificar el color rojizo del techo del hotel.
La preferencia del propietario por Greenheck así como la eficiencia energética y las ventajas de instalación hicieron que el contratista seleccionara a Greenheck como proveedor de equipos adicionales de control y movimiento de aire, incluyendo cinco manejadoras de aire, modelo DG, diez ventiladores centrífugos en línea, modelo BSQ, un ventilador para muro, modelo CWB, un extractor centrífugo con descarga hacia arriba, modelo CUBE y ocho compuertas contra incendios, modelos FD y CR. Además, el representante de servicio de alimentos Jon Fisher de Woolsey & Associates, Inc también proporcionó cuatro campanas de cocina de suministro frontal, modelo GHFW, una campana extractora de cocina, modelo GHEW y una campana extractora para la maquina lavaplatos, modelo GD1.
Los Resultados
![The-Lodge-at-Cedar-Creek_Interior The-Lodge-at-Cedar-Creek_Interior](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/the-lodge-at-cedar-creek_interior.jpg?sfvrsn=c23d39ed_5)