Perfil del Proyecto: Oficinas Centrales de Black and Veatch
![Black-&-Veatch-World-Headquarters_Project-Profile Black-&-Veatch-World-Headquarters_Project-Profile](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/black---veatch-world-headquarters_project-profile.jpg?sfvrsn=7d0dd337_11)
El Reto
• Mejorar la eficiencia energética del Sistema central de Aire Acondicionado en el ala oeste del complejo reemplazando a los manejadores de aire existentes por una tecnología nueva y más eficiente
• Transición al nuevo sistema de ventilación de reemplazo sin interrumpir la ventilación interior existente y los ocupantes del edificio
• Diseñar un sistema de ventilación para complementar los enfriadores y otros equipos existentes y para que se ajuste al espacio de construcción disponible.
Black & Veatch es una empresa líder mundial en ingeniería, consultoría y construcción especializada en desarrollo de infraestructura en energía, agua, telecomunicaciones, consultoría de gestión, mercados federales y ambientales. Fundado en 1915, Black & Veatch desarrolla soluciones de infraestructura a medida que satisfacen las necesidades de los clientes y brindan beneficios sustentable. Con $3.3 billones en ingresos, la compañía tiene más de 100 oficinas en todo el mundo.
En enero de 2012, la compañía comenzó una extensa renovación de su sede corporativa de 36 años y 600,000 pies cuadrados. El edificio de oficinas individual más grande de Kansas alberga a más de 2,000 profesionales. Una mejora importante es para los sistemas de gestión de energía y Sistemas de Aire Acondicionado. Los ventiladores se instalaron originalmente en el edificio construido en 1976 y enterrados en las salas mecánicas del sótano. El sistema de ventilación existente tenía que permanecer funcionando durante la transición, ya que el edificio permaneció ocupado durante la construcción. Esto hizo que el acceso para el reemplazo fuera un desafío. Otros cambios incluyen un amplio espacio de trabajo, áreas comunes y actualizaciones de las instalaciones; jardinería y mejoras en el sistema de control y recuperamiento de aguas pluviales. Además, se planean un patio solar, una marquesina solar, bio jardín y un pabellón de innovación para la sede mundial. Se espera que el proyecto cuente con la certificación LEED cuando se complete en 2014.
La Solución de Greenheck
• (8) Ventiladores Plenum de cubierta Plenum Estructural Greenheck, modelo HPA
• (4) Ventiladores Plenum, modelo QEP
Dos arreglos de ventiladores con ahorro de energía, cada uno con cuatro ventiladores plenum de Greenheck, modelo HPA, reemplazaron a los ventiladores axiales grandes en cada una de las cuatro unidades de tratamiento de aire volumétrico y de volumen variable ubicadas en el sótano del edificio oeste. El tamaño compacto y el diseño modular de cada unidad facilitaron el acceso al espacio del sótano y no requirieron ninguna renovación estructural adicional para instalar el nuevo sistema de ventilación. Las unidades HPA compactas y estructurales requieren mucho menos espacio que las antiguas manejadoras de aire, cada arreglo mide aproximadamente 10 pies x 10 pies x 4.25 pies. El diseño estructural permite apilar las unidades de manera horizontal o vertical para producir el rendimiento deseado. La rueda aerodinámica de aluminio de 12 aspas del HPA y su diseño de transmisión directa lo hacen más eficiente energéticamente que las unidades anteriores. Los dos nuevos ventiladores HPA pueden proporcionar hasta 120,000 cfm. El modelo HPA es un ventilador plenum instalado dentro de una cubierta de atenuación de sonido que proporciona un funcionamiento mucho más silencioso que un ventilador de plenum estándar. Cuatro ventiladores plenum Greenheck, modelo QEP, también se instalaron para suministrar aire de retorno. Los ventiladores plenum QEP cuentan con un diseño de rueda aerodinámica de 12 aspas que ahorra energía y mejora la calidad general del sonido al reducir las frecuencias bajas que son difíciles de atenuar.
Los Resultados
La instalación del nuevo sistema de manejo de aire se desarrolló sin problemas, sin interrupciones en la entrega continua de aire acondicionado, calefacción y ventilación para los inquilinos.
Las características compactas y estructurales de los ventiladores de la serie plenum permitieron a los instaladores configurar el nuevo sistema mientras se mantenía en funcionamiento del antiguo sistema de manejo de aire. Se ha logrado un manejo de aire más silencioso y eficiente desde que se retiraron las unidades de tratamiento de aire antiguas.
![Black-&-Veatch-World-Detail Black-&-Veatch-World-Detail](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/black---veatch-world-detail.jpg?sfvrsn=35f0dc61_7)