Perfil del Proyecto: Servicios Culinarios McKnight Cuillinaire Catering
![McKnight-Cuillinaire-Catering_Project-Profile McKnight-Cuillinaire-Catering_Project-Profile](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/mcknight-cuillinaire-catering_project-profile.jpg?sfvrsn=3cda694f_7)
El Reto
• Asegurar menores costos de calefacción y enfriamiento en una nueva cocina comercial instalada en una casa histórica.
• Extraer efectivamente el aire contaminado y rasosos mientras minimiza el mantenimiento requerido para el sistema de ventilación.
• Mantener los niveles adecuados de humedad y temperatura ambiente en un entorno profesional de preparación de alimentos.
McKnight, que también es ingeniero eléctrico, estaba muy interesado en maximizar el ahorro de energía en la cocina recién ampliada y mantener una temperatura interior confortable con un control de humedad adecuado que no solo proteja los alimentos que prepara su empresa, sino que también mantenga a sus empleados capacitados y creativos trabajando productivamente. El clima cálido y húmedo en Houston de alrededor de ocho meses al año (con máximas promedio a los 80⁰) brindó oportunidades de recuperación y transferencia de calor de las operaciones de cocción, enfriamiento y calefacción en la azotea para ayudar a calentar el agua y calentar el edificio cuando las temperaturas exteriores son más frías. McKnight también quería minimizar el mantenimiento del equipo de extracción y proteger su inversión en el edificio histórico con la protección adecuada contra la supresión de incendios.
La Solución de Greenheck
• Una campana de cocina de volumen variable Greenheck modelo GHEW
• Un sistema de supresión de incendios de una zona de defensa
• Un ventilador KSF y un CUBE
• Dos manejadoras de aire IGX
El extractor de Greenheck CUBE descarga aire contaminado cargado de grasa directamente hacia arriba desde la superficie del techo. El CUBE ofrece un puerto de limpieza de fácil acceso y un recubrimiento de teflón resistente a la grasa para una limpieza fácil y rápida. Además, el motor en el CUBE está instalado fuera de la corriente de aire donde no puede contaminarse con grasa y puede mantenerse fácilmente cuando sea necesario.
El ventilador de suministro de Greenheck modelo KSF suministra aire de reposición sin templar donde sea necesario para equilibrar las presiones negativas causadas por la descarga de la extracción de aire. Finalmente, las dos unidades de aire de reposición con gas de Greenheck (Modelo IGX) proporcionan aire 100% del exterior en la cocina y pueden calentar y enfriar el aire según sea necesario. Un sistema de transferencia de calor de diseño personalizado permite al propietario del edificio recuperar el calor de la unidad de condensación para ayudar a precalentar el agua para su uso en la cocina y para ayudar a recalentar el aire de la habitación para obtener niveles de humedad interiores cómodos.
Los Resultados
Lance McKnight, propietario del edificio, dice que el sistema de ventilación de volumen variable "ha sido fantástico" y cree que su capacidad para funcionar bajo la demanda definitivamente le ha ayudado a reducir los costos de energía en comparación con un sistema no variable. Él también está muy satisfecho con el sistema de calefacción, enfriamiento y ventilación diseñado a medida que mantiene una temperatura y un nivel de humedad ambiente uniforme y cómodo. El sistema también produce cantidades significativas de agua caliente para usar en la cocina. "Podemos recapturar aproximadamente 105⁰ de calor de la unidad de condensador de aire acondicionado para nuestro sistema de calefacción de agua caliente y para recalentar el espacio de la cocina y mantener los niveles de humedad que deseamos. El sistema funciona muy bien y nuestras facturas de gas han sido relativamente bajas" él dice. McKnight también está impresionado con el fácil mantenimiento del ventilador de Greenheck CUBE. "Es fácil de limpiar y el mantenimiento es inexistente", explica. "Lo verifiqué hace dos meses (unos ocho meses después de la instalación) y estuvo impecable".
![McKnight-Cuillinaire-Catering-rooftop McKnight-Cuillinaire-Catering-rooftop](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/mcknight-cuillinaire-catering-rooftop.jpg?sfvrsn=6841032d_5)
![McKnight-Cuillinaire-Catering-kitchen McKnight-Cuillinaire-Catering-kitchen](https://greenheck-cms-prod.azureedge.net/atg-cms-prod/images/default-source/photography/custom-photography/mcknight-cuillinaire-catering-kitchen.jpg?sfvrsn=4dcb19cd_5)