Experience Best-In-Class Product Selection with:

eCAPSeCAPS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE VENTILADORES PARA TECHO

Respuestas a sus preguntas frecuentes sobre Ventiladores para Techo.

P:
P:¿Se pueden instalar ventiladores centrífugos en línea en el exterior?
R:
R:Si el ventilador en línea es un modelo TCB, QEI o QEID de Greenheck, la respuesta es sí. Estos ventiladores están disponibles con cubiertas soldadas o selladas para uso en exteriores, lo que los hace resistentes a la intemperie. Los ventiladores Greenheck modelo SQ o BSQ no se recomiendan para instalación en exteriores. La construcción de estos ventiladores no es ideal para la intemperie. 
P:
P:¿Se puede utilizar un control de velocidad de estado sólido en un ventilador de transmisión por correa?
R:
R:Greenheck no ofrece controles de velocidad de estado sólido en ventiladores de transmisión por correa porque para poder utilizar un control de velocidad de estado sólido, los motores tienen que ser PSC (condensador permanente dividido) o monofásicos. Estos motores no se utilizan en los ventiladores de transmisión por correa porque tienen arranque y fuerza de torsión muy bajo. Los ventiladores de transmisión por correa han añadido requisitos de torsión debido a los rodamientos, correas y poleas, lo que dificulta la capacidad del motor para arrancar el ventilador o incluso mantenerlo en funcionamiento si el voltaje se baja en el control de velocidad.
P:
P:¿Podemos instalar un ventilador modelo S-CUBE o USGF en la pared para aplicaciones de extracción de humo?
R:
R:No, el cuerpo del ventilador no soportará la hélice de acero y el motor al ser instalado de manera lateral en una pared, los aisladores no operaran correctamente, el ventilador no será resistente a la intemperie y no mantendrá la certificación UL para extracción de humo. En este caso le recomendamos utilizar un ventilador en línea con certificación para la extracción de humo modelo SWB, TBI, TDI, TVC, AX o QEI.
P:
P:Para un ventilador de dos velocidades, ¿cómo se determina el rendimiento de velocidad baja?
R:
R:

Las leyes del ventilador pueden usarse para determinar cómo un ventilador puede operar a una velocidad baja.

PCM (bajo) = PCM (alto) x [RPM (bajo) / RPM (alto)]

Ps (bajo) = Ps (alto) x [RPM (bajo) / RPM (alto)] 2

BHP (bajo) = BHP (alto) x [RPM (bajo) / RPM (alto)] 3

P:
P:¿Qué factores impiden que los ventiladores no funcionen como lo especificado?
R:
R:

Existen numerosas razones por las cuales los ventiladores no cumplen con lo especificado, pero primero es importante entender lo que define el rendimiento aceptable. En el acuerdo 200 de la publicación de AMCA, dice que un ventilador instalado en un sistema debe aceptar una tolerancia de +/-7.5% de flujo de aire (pcm). En otras palabras, un ventilador que produce 1,000 pcm en un entorno de laboratorio debe proporcionar un flujo de aire de 925 a 1,075 pcm cuando se instala en un sistema bien diseñado. Los rangos de flujo de volumen de aire que caen por debajo de este rango son típicamente el resultado de variaciones en la presión estática del sistema o problemas mecánicos con el ventilador.

Los síntomas más comunes son:
Obstrucciones en la entrada del ventilador - fracciones de ductos de 90 grados (codos) instalados muy cerca de la entrada, paredes cerca de la entrada
Diseño de ductos - diseño de ductos inapropiados, fugas en los ductos
Con relación al ventilador - la hélice gira de manera contraria, velocidad del ventilador muy baja, hélice sucia o tapada, espacio incorrecto entre el cono de entrada y el cono de la rueda.

 
P:
P:¿Qué información debe ser conocida para seleccionar adecuadamente un recubrimiento especial?
R:
R:

Para seleccionar adecuadamente un recubrimiento especial para un ventilador, se deben realizar ocho preguntas.

1. ¿Qué productos químicos están implicados?
2. ¿Cuáles son los niveles de concentración de estos químicos?
3. ¿Cuál será la temperatura de la corriente de aire?
4. ¿Cuál es la humedad relativa del aire?
5. ¿Por cuánto tiempo será expuesto el ventilador a este entorno? (continuo o intermitente)
6. ¿En qué parte del país estará ubicado el ventilador? (cerca de la costa, nieve o desierto)
7. ¿Cuáles son las especificaciones o requisitos para este recubrimiento?
8. ¿Qué parte del ventilador será recubierto? (interior, exterior o entero)

P:
P:¿Cuál es la inclinación máxima del techo que un ventilador puede ser instalado sin corregir la inclinación de la base?
R:
R:Por regla general, la inclinación máxima del techo recomendado es 2:12 o 10 grados de la horizontal. Con una inclinación mayor aumentará la posibilidad de infiltración de la humedad en el edificio, acumulación de agua en la azotea y en el ventilador. Para techos con inclinación mayor a 2:12, es aconsejable tener una base inclinada, que permitirá instalar el ventilador de forma plana y no en ángulo.